This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:需要使用 MCU-R5F's SPI 接口作为 SSI (同步串行接口)

Guru**** 2439560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1520636/am62a7-need-to-use-mcu-r5f-s-spi-interface-as-ssi-synchronous-serial-interface

器件型号:AM62A7

工具/软件:

您好、

Processor SDK:10.01.00

MCU-SDK:10.01.00

我们使用 AM62A EVM 进行产品探索。 我们要将 Cortex-R5F 的 SPI 接口用于 SSI (同步串行接口)接口。

要将 SPI 用作 SSI、需要在从模式下使用 SPI、并且它只需要 CLK 和单条数据线(CLK 和 D0线路)。  

问题:

1)是否可以将 R5F 的 SPI 接口配置为仅具有 CLK 和 D0线路的从器件?

2)是否有任何示例来将 SPI 配置为从器件?

请帮助我们获取此详细信息。

此致、

Jay