This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA829V:看门狗- dra829

Guru**** 2439710 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1520743/dra829v-watchdog---dra829

器件型号:DRA829V

工具/软件:

偏移0x0:  0x00000000 (写入)

偏移0x90:  0xa98559da (写入)

偏移0x94:  0x00000027 (写入)

偏移0x98:  0x00000000 (写入)

偏移0xa4:  0x0000000A (写入)

偏移0xa8:  0x00000050 (写入)

while (1)

写入 KEY1 偏移0x9C:  0x0000a35c (写入)

写入 KEY2偏移0x9C:  0x0000E51A (写入)

延迟(100);

读取 偏移0x98:大部分获取0但随机获取0x32;

}

在 QNX Momentics IDE 中添加输入和输出函数

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们假设您正在尝试宠物看门狗。 但是、我们无法确定要写入的偏移量以及使用的看门狗实例。  
    我们无法理解在这种情况下需要 TI 提供哪些信息。

    请说明。