This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62L-PROCESSOR-SDK:下载 SDK 文件时出现问题–速度非常慢且中断

Guru**** 2439710 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1517772/am62l-processor-sdk-problem-downloading-sdk-files-extremely-slow-and-interrupted

器件型号:AM62L-PROCESSOR-SDK
主题中讨论的其他器件:AM62L

工具/软件:

您好、
我尝试从 SDK 下载页面(tisdk-default-image-am62lxx-evm--rootfs.wic.xz)下载 AM62L 的 Linux RT WIC 映像、但下载失败或变得非常慢(大约50kb/s)。

我在 Windows 和 Ubuntu 上试用了多种浏览器(Chrome、Firefox、Edge)。 在 Windows 上、我使用了下载管理器软件、但它在50%处卡住了两次、无法恢复。 在 Ubuntu 上、我使用了"wget -c"来恢复下载、但估计时间超过2.5小时、并且间歇性失败。

我已经确认我有足够的磁盘空间、并且我已经使用不同的稳定互联网连接进行了测试、包括禁用 Windows Defender 和防火墙、以防出现干扰—没有改进。 我能够从其他 Web 服务器下载更大的文件,没有问题。

该问题似乎影响从 TI 网站下载的所有 SDK、而不仅仅是 AM62L Linux RT SDK。 似乎这可能是交付文件的 CDN 或服务器出现的问题。

是否有其他镜片或方法可以更可靠地获取此图像?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    据我所知、Linux SDK WIC 映像仅在 TI.com 上提供。 您是否在虚拟机、容器或类似设备上下载此映像?  

    您可以查看 CICD 站点以检查图像: software-dl.ti.com/.../index.html

    谢谢、

    Anshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我不使用虚拟机或容器。 我直接在物理机上下载映像(我已经尝试了 Windows 和 Ubuntu 笔记本电脑、甚至使用移动数据从手机上下载)。

    我尝试了 CICD 链接你分享,它的工作更好的下载完成,没有任何问题在几分钟内完成。 感谢您的建议!

     我之前尝试的直接链路问题似乎不一致、可能与时间或网络有关。 如果这对 TI 团队或任何其他人都很有用、请阅读以下注意事项:

    • 过去两天我一直在工作时间使用公司笔记本电脑(使用 WiFi 和移动数据)、问题仍然存在
    • 昨晚(GMT-5)我尝试了我的个人笔记本电脑、工作正常。  
    • 今天早上、我再次尝试使用个人笔记本电脑和工作笔记本电脑、问题再次出现(50kb/s)
    • 就在几分钟前,我要求其他地方的人来尝试一下,工作正常。 然后再次尝试工作笔记本电脑,相同的设置,它工作,即使10分钟前的速度是一样慢,过去两天

    CICD 链路始终如一地工作、因此我将继续使用它。 再次感谢您的帮助!

    此致、

    Fiorella

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fiorella:

    因为我不在办公室,所以很抱歉耽误你的时间。

    我从 TI.com 下载了几个项目、没有任何问题。 "你要是想的话,你也可以找个中国老公,那你不也就幸福了。"

    很高兴 CICD 图像工作. 请注意、对于任何未来的 E2E 主题、可能会询问您正在使用哪个 SDK、请记下 CICD 来源。

    如果没有其他问题、我将关闭此主题。

    此致、

    Anshu