工具/软件:
您好、
我不熟悉此 TI-RTOS MessageQ 框架。 我已  在 Linux VMware 工作站中安装了 ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-08_02_01_00和 processor_sdk_rtos_am57xx_08_01_00_09。 目前、我的所有代码都在 ARM 内核上运行。 我愿意运行一些具有计算要求的模块以在 DSP 内核上运行、因为我希望使用 MessageQ 框架并检查性能。 有人能帮助我如何移动 ARM 代码 DSP 内核吗? 如何编译? 我在哪里编译它? 需要什么和所有。  
如果有人以前已经这样做过并经历过它,那将是一个很大的帮助。 
提前感谢您。 
此致、 
Krishna