This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625-Q1:校准电阻器

Guru**** 2439560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1520402/am625-q1-calibration-resistor

器件型号:AM625-Q1

工具/软件:

您好、

在"USB0_RCALIB"网络上:建议在该引脚和 VSS 之间连接一个外部499 Ω±1%电阻器"


1)您能解释校准电阻器的使用吗?
2)如果我们使用+/-1%更改为任何标准值(" 470Ω 或510Ω")、将会产生任何影响。" ?

此致

Soumya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Soumya

    感谢您的查询。

    请遵循数据表中的建议。

    您可以使用499R、500R 或1K I 并行。 不允许其他偏差。  

    此致、

    Sreenivasa.