主题中讨论的其他器件:SK-AM62B-P1
工具/软件:
您好、 
我的客户希望实现以下场景。 为 SDK 版本  10.01.10.04。 
场景: 
步骤1:当没有活动操作时、系统进入深度睡眠模式。 
步骤2:如果一段时间(即3秒)内没有唤醒事件、系统将进入关断模式(关闭模式)。 
由于没有从深度睡眠到关断的直接功耗模式转换、因此一旦器件从深度睡眠唤醒、然后进入关断状态。 
问题: 
Q1)在深度睡眠期间、哪个计时器可以用作唤醒源? 
Q2)客户希望尽可能降低深度睡眠模式下的功耗、应将哪个计时器用作唤醒源? 
问题3)是否有可用的示例或文档可以将推荐的计时器用作深度睡眠的唤醒源? 
谢谢。此致、 
田代浩一郎