This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5708:关于 HDMI 存储器

Guru**** 2439560 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDXIDK5718, AM5708

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1519236/am5708-regarding-hdmi-memory

部件号:AM5708
主题中讨论的其他器件:TMDXIDK5718

工具/软件:

我正在尝试连接全高清 HDMI 显示器。

我需要存储显示数据、以实现1920 x 1080像素的有效范围。

此外、我将叠加这些数据并输出图像。

我是否使用 Tiler's Natural View 存储此显示数据? (在正常情况下)

还是需要外部存储器?

此外、输入源将是 USB 3.0兼容全高清摄像头的图像、但如何将这些数据存储在 HDMI 数据存储目的地?

 

山田浩史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yamada-San、

    您能告诉我有关您的项目的更多信息吗?

    这是一个新项目吗?

    您还在使用什么 SDK? HDMI 输出应该在我们随 SDK 一起提供的 Linux 映像中开箱即用。

    -Josue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Josue-san

    感谢您发送编修。

    这是一个新项目。

    我还没有使用 SDK。

    我计划使用 TMDXIDK5718。

    我想知道的是、在将 AM5708用于 HDMI 输出时、AM5708外部是否需要 HDMI 存储器。

    此致、

    山田浩史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yamada-San、

    不确定您所说的外部含义。 HDMI 将单独与 DDR 一起工作、不需要任何额外器件。 您是否询问它是否可以通过片上存储器来实现?

    -Josue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Josue-san

    感谢您发送编修。

    我很抱歉,如果它很难理解。

    通过"外部"、您是否意味着必须在 AM5708中添加 HDMI 专用存储器(如 SRAM 或 DDR3)?

    HDMI 只能与 DDR 配合使用、无需添加任何内容、这是否意味着第8页上的 DDR3

    AM571X 工业 EVM 原理图是目标吗?

    山田浩史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yamada-San,

    是的、这将是正在使用的存储器。

    Josue