This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM620-Q1:在部分 IO 模式下无法通过 GPIO 唤醒

Guru**** 2439710 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1507730/am620-q1-unable-to-wake-up-via-gpio-in-partial-io-mode

器件型号:AM620-Q1

工具/软件:

提及某些 I/O 引脚的 TI 文档可用于部分 I/O 唤醒、但在我们进行测试时似乎不起作用。

如 AM62x 数据表中所示

数据表与实际应用之间是否存在差异? 未来是否有任何针对该 SOC 的"权变措施"或支持?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否对测试有更多详细信息

    1) TI EVM 或您的定制硬件?

    2)什么版本的 SDK?

    3)失败日志?

    此致

    Mukul  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.定制硬件

    AM62x MCU+SDK 11.00.00

    3.当前不可用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Leong、

    对延迟深表歉意。

    在定制电路板设计中、PMIC 是如何配置的?

    您使用了哪个 I/O 来将器件从部分 I/O 模式唤醒?

    该 I/O 在器件树中是如何配置的?

    暂停日志会有所帮助。 暂停前打印的最后一条消息应为:

    TI-sci 4404300.system-controller:由于找到了启用了唤醒功能的设备、因此进入了部分 IO。

    此致、

    Anshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Leong、

    您是否还能分享硬件中如何驱动 PMIC_LPM_EN0信号?

    谢谢、

    Anshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anshu、很抱歉、您的回复太晚了。 为了回答您的问题、我将它们以点式显示、以便于阅读

    如何配置 PMIC ->使用 TPS65219-20W 的 OTP 配置 PMIC
    2.初始设计中使用哪个 IO 将器件从 PIO 模式唤醒-> GPIO7
    3.如何在设备树中配置 IO ->通过设备树链接到 zip 文件
    4.暂挂日志->不可从我这边使用
    5.在硬件中如何驱动 PMIC_LPM_EN0 -> SOC 输出直接连接到 PMIC 使能引脚。 除此之外、来自端口扩展器的中断信号(低电平有效)(用于监控其他唤醒源)也连接到该信号、以便在必要时打开 PMIC。 还连接了用于打开器件的外部 I/O。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/791/Device_5F00_Tree_5F00_B1.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leong:  

    Anshu 在6月2日之前不在办公室。 如果您在6月的第一周没有收到 Anshu 的回复、请再次 ping 此主题。

    -道林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leong:

    我在 zip 文件中浏览了设备树、但找不到唤醒源。

    请参阅此处的示例: https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM62X/latest/exports/docs/linux/Foundational_Components can/uart/pm_wakeup_sources.html#can-uart-i-o-daisy-chain Power_Management

    此致、

    Anshu