This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM62P:Android 文件系统构建期间出现致命错误

Guru**** 2432740 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1518495/processor-sdk-am62p-fatal-error-during-android-filesystem-build

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM62P
主题:AM62P 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、AM62P champ!

我的客户正在构建 AM62P Android 根文件系统、遇到致命错误、因此我正在进行此查询。 使用命令进行编译时TARGET_ADB_USER_ENABLE=true m、将出现以下错误。 出现此问题时、"关键路径"会登录soong.log

构建环境如下所示:

  • 内核数:32个内核(Intel i9 13900K)
  • 操作系统: Ubuntu 14.04 LTS
  • 内存:64GB
  • 交换文件大小:126MB
  • 系统:专用 Linux 系统(未使用 VMware;它是 Windows/Linux 双启动设置、在单独的 HDD 上安装 Linux)。

soong.log

谢谢。

此致、  
插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    很抱歉耽误你的时间。 我很快就会回来讨论这一个问题。

    此致、
    Vishal