请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PROCESSOR-SDK-AM62P 主题:AM62P 中讨论的其他器件
工具/软件:
您好、AM62P champ!
我的客户正在构建 AM62P Android 根文件系统、遇到致命错误、因此我正在进行此查询。 使用命令进行编译时 TARGET_ADB_USER_ENABLE=true m、将出现以下错误。 出现此问题时、"关键路径"会登录 soong.log。 
构建环境如下所示:
- 内核数:32个内核(Intel i9 13900K)
- 操作系统: Ubuntu 14.04 LTS
- 内存:64GB
- 交换文件大小:126MB
- 系统:专用 Linux 系统(未使用 VMware;它是 Windows/Linux 双启动设置、在单独的 HDD 上安装 Linux)。

soong.log

谢谢。
此致、  
插孔