This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:BeaglePlay 上的 WiFi 驱动程序启动问题(Android 14、Kernel 6.1)

Guru**** 2479885 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1517415/am625-issue-with-wifi-driver-bring-up-on-beagleplay-android-14-kernel-6-1

器件型号:AM625
主题中讨论的其他器件:CC1352P7

工具/软件:

尊敬的团队:

我目前正在研究如何使用 BayLibre 版本中的 Android 14在 BeaglePlay 板上启用 WiFi (BayLibreTI Android 14文档)。

平台详细信息:

  • 电路板: BeaglePlay

  • Android 版本: 14 (BayLibre TI 版本)

  • 内核版本: 6.1.

发现的问题:

  • WiFi 内核模块(wlcore.kowl18xx.kowl_sdio.ko)在引导期间未自动加载。

  • 如果我使用手动加载这些模块insmod,它们加载成功,但 WiFi 子系统仍然无法初始化—我看不到任何固件加载指示。

  • 此外、似乎mmc2根本没有在上进行 SDIO 检测。

我尝试过的设计:

  • 手动加载模块—未报告任何错误、但未进行进一步初始化。

  • 已检查 dmesg 日志中是否存在任何 SDIO 或 wlcore 相关消息-引导或模块插入过程中不会显示任何相关消息。

似乎上的 SDIO 接口mmc2未正确启动、或者由于缺少检测事件而未探测到 WiFi 模块。

在使用此版本的 BeaglePlay 上是否有类似的问题? 关于如何在启动时调试或强制进行 SDIO 检测的建议?

提前感谢您的帮助!

这是与此 https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1302770/am625-how-to-enable-wifi-on-sdk-9相关的内容

从 dmesg 附加引导日志以供参考。

e2e.ti.com/.../5861.dmesg_5F00_log.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好团队、这里是否有任何可能的支持??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请遵循有关这种组合的 TI SDK 和文档并分享结果。
    https://www.ti.com/tool/download/PROCESSOR-SDK-ANDROID AM62X/10.00.00

    此致、
    Vishal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该 SDK 解决了 Wi-Fi 问题。 任何有关启动蓝牙驱动程序的用户指南。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SDK 不支持蓝牙。 Linux 内核尚不支持蓝牙。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么如何访问  板载 CC1352P7? 是否有任何方式可以通信或使用此模块与 Android SDK 一起?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Balaji:

    此问题与 Wi-Fi 相关、现已解决。
    请提出有关蓝牙的新 e2e 问题。

    此致、
    Vishal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Vishal