This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO:如何在 CCS20.2中安装 GCC 编译器

Guru**** 2480105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1519400/ccstudio-how-to-install-gcc-compiler-in-ccs20-2

部件号:CCSTUDIO

工具/软件:

你(们)好  

如何在 CCS20.2中安装 GCC 编译器?

当我尝试在扩展中搜索某些内容时、会显示下面的错误

为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    Unknown 说:
    如何在 CCS20.2中安装 GCC 编译器?

    您可以选择 Resource Explorer、也可以自行手动下载。

    如果通过 Resource Explorer 安装、CCS 应该会自动发现它。 如果您手动安装、可能需要指示 CCS 如何发现它: https://www.ti.com/video/6369988068112

    Unknown 说:
    当我尝试在扩展中搜索某些内容时、它会显示以下错误

    请参阅: https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide_ccs_20.2.0/ccs_faqs.html#what-is-this-enotfound-error-when-trying-to-browse-for-extensions

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的反馈, 扩展 网站访问问题已经解决,但似乎没有用于 GCC 的 GNU 编译器。

    当我尝试在 Resource Explorer 中找到此类工具时、仍然找不到它、可以向我展示如何安装 GCC 编译器以执行更多具体步骤吗? 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但似乎那里没有用于 GCC 的 GNU 编译器。

    人们通常不会从 Open VSX 注册表安装 GCC。

    当我尝试在资源管理器中找到此类工具时、我仍然找不到它、您能告诉我如何安装 GCC 编译器以执行更多具体步骤吗?

    您需要从 Resource Explorer 的"软件包管理器"访问它。 下面是一个视频示例:

    e2e.ti.com/.../rex_5F00_pm_5F00_gcc.mp4

    请注意、Resource Explorer 仅提供几个 Arm GCC 包。 如果您要使用其他版本或类型、则需要自行手动下载/安装。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户很难在没有看到此类视频的情况下找到它。 如果使用 GCC 检测到工程、我们可以将其自动安装吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果使用 GCC 检测到项目、我们是否可以自动安装它?

    如果依赖 GCC 的 SDK 也从 Resource Explorer 安装、则 Resource Explorer 会自动安装该 SDK。 这是我们正在推动的流程。 因此、我们建议从 CCS Resource Explorer 中尽可能进行安装。