This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM62P:SD 引导器件创建

Guru**** 2479735 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1519837/processor-sdk-am62p-sd-boot-device-creation

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM62P
主题:AM62P 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 AM62P

我的客户在创建可引导设备时遇到 SD 卡问题。

  1. sudo fdisk -l
    输出显示:/dev/sdb1    32768 124735487 124702720 59.5G 7 HPFS/NTFS/exFAT
  1. cd out/target/product/am62p
  2. sudo ./flashall.sh --board am62px-sk --bootloader --sdcard /dev/sdb1

 

[输出显示]

板:am62px-sk

信息:您可能需要更新/etc/fstab.

信息:您可能需要更新/etc/fstab.               

信息:您可能需要更新/etc/fstab.               

 

mkfs.fat 4.2 (2021年01月31日)                          

mkfs.fat:警告:小写标签可能无法在某些系统上正常工作

警告:32位 FAT 的群集数小于建议的最小值。

mkdir:无法创建目录boot:文件存在

您能否找出问题的原因?

谢谢。

此致、Jack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    Unknown 说:
    sudo ./sudo flashall.sh --board am62px-sk --bootloader --sdcard /dev/sdb1

    此脚本是否来自 Android SDK?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prashant。

    它通过以下公式进行固定。

    sudo ./flashall.sh --board am62px-sk --bootloader --sdcard /dev/sdb

    谢谢。

    此致、  

    插孔