This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62A-LP:如何使用 FREE-RTOS 配置 MCU-R5引脚 SPI 从器件?

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1520431/sk-am62a-lp-how-to-configure-the-mcu-r5-pins-spi-slave-using-free-rtos

器件型号:SK-AM62A-LP

工具/软件:

尊敬的团队:

请提供在 MCU-R5 FW 中使用 FreeRTOS 将 MCU-R5引脚配置为 SPI 从器件的详细步骤。

根据处理器数据表、MCU_MCSPI0和 MCU_MCSPI1可在 MCU-R5的 Am62Ax 处理器数据表中找到。

提供工作示例及其示例、以便我们验证 MCU-SPI 是否正常工作?

MCU-SDK-Version:- MCU_PLUS_SDK_am62ax_09_02_00_38

注意:我们在 MCU-R5内核上运行应用程序、在 A-53内核上运行 Linux。


谢谢、
Nisarg