This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:缺少 e.MMC 复位信号

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1520083/am623-missing-e-mmc-reset-signal

器件型号:AM623

工具/软件:

您好、

客户在其第一个原型设计中错过了连接 e.MMC 复位信号的机会。 但现在他们遇到了一个问题、因为 TI Linux 内核需要此复位信号来重新启动 e.MMC。
是否有任何其他可能的解决方案。 在没有复位信号的情况下、它们是否有任何方法可以做到?

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    paul wang2 说:
    客户未能在其第一个原型设计中连接 e.MMC 的重置信号。

    需要复位信号以确保 eMMC 在热复位时进入复位状态、以便 ROM 从其成功引导 SPL。

    paul wang2 说:
    但现在他们遇到了问题、因为 TI Linux 内核需要此复位信号来重新启动 e.MMC.

    您能否分享内核日志以更好地了解故障?

    谢谢!