This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:中断路由器的延迟时间

Guru**** 2479445 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1506576/am6442-delay-time-of-interrupt-router

器件型号:AM6442

工具/软件:

您好:

我相信 AM64可以通过中断路由器硬件来中断。

GPIO 中断->中断路由器->中断控制器(例如 GICSS)

如果通过中断路由器使用中断、则延迟时间是多少时钟?

谢谢、

GR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 GR、  

    感谢您的查询。  

    请留出一些时间来检查上述内容并返回。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tushar:

    感谢您的支持。

    我期待着回答。

    此致、

    GR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tushar、

    是否有更新?

    此致、

    GR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tushar、

    是否有更新?

    我很高兴,如果你回答,无论你不能回答或支持。

    此致、

    GR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 GR、

    对延迟深表歉意。

    Unknown 说:
    如果通过中断路由器使用中断、有多少时钟是延迟时间?

    我已在内部进行了检查、但在将中断从路由器路由到控制器所用的 CPU 周期中没有可用的数据。  

    将中断从 GPIOMUX 路由器路由到中断控制器的延迟非常小(可能为几 ns)、用户无需担心延迟。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tushar:

    感谢您的信息。

    我明白了!

    此致、

    GR