工具/软件:
尊敬的专家:
我的客户正在考虑使用 AM64x。
是否可以在工业网络中实现多种协议(例如 EtherCAT、EtherNet/IP、Profinet 等)并只能实现其中一种协议? 
硬件和固件本身是相同的、并假定进行以下切换。 
他们正在考虑以下产品系列: 
-不支持工业以太网的产品 
-支持 EtherCAT 从站的产品 
-支持 EtherNet/IP 的产品 
-支持 Profinet 的产品 
... 
为了实现这一目标、我们正在考虑使用 HMS 的 Anybus 模块。 
将在微控制器电路板上准备一个模块连接器、并将根据模块类型切换功能。 
-对于那些不支持工业以太网⇒没有模块 
-对于支持 EtherCAT 从属设备的用户⇒安装 AB6607-E
 -对于支持 EtherNet/IP 的用户⇒、请安装 AB6604-E
 -对于那些支持 Profinet⇒安装 AB6605-E
 ... 
准备单独的固件似乎可以实现类似的目标。 
但是、由于这需要复杂的管理和操作、我们想知道是否可能有办法使用通用固件启用其中一个工业以太网接口、以及从下一次启动时让其使用该设置运行。 
此致、 
正常