This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM69A:预编译后的 SDK 与10.1 SDK 之间的不同 TIDL 版本

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: AM69A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1513084/am69a-different-tidl-versions-between-prebuilt-and-10-1-sdk

器件型号:AM69A

工具/软件:

您好:

我正尝试使用 TIDL 库编译 ONNX 模型。

  • 引导加载程序将通过下载的预构建 TIDL 工具进行调试 /home/root/edgeai-tidl-tools/scripts/get-tidl-tools.sh am69a I figured that it's using TIDL version 10_01_04_00
    -------------------------------------------------------------------------------
    |          TIDL Tools Version          |              10_01_04_00             |
    -------------------------------------------------------------------------------
    |         C7x Firmware Version         |              10_01_00_01             |
    -------------------------------------------------------------------------------
    |            Runtime Version           |                1.15.0                |
    -------------------------------------------------------------------------------
    |          Model Opset Version         |                  16                  |
    -------------------------------------------------------------------------------

  • When building TIDL from the ti-processor-sdk-rtos-j784s4-evm-10_01_00_04  (使用 make tidl_pc_tools -j)、我得到了 TIDL 10_01_00_01的该版本:
    -------------------------------------------------------------------------------
    |          TIDL Tools Version          |              10_01_00_01             |
    -------------------------------------------------------------------------------
    |         C7x Firmware Version         |              10_01_00_01             |
    -------------------------------------------------------------------------------
    |            Runtime Version           |                1.15.0                |
    -------------------------------------------------------------------------------
    |          Model Opset Version         |                  16                  |
    -------------------------------------------------------------------------------

为什么会有这种差异? (知道我没有更改 SDK 中的任何内容)

是否有一些文档或步骤可以将 SDK 中使用的 TIDL 版本从 10_01_00_01更新到 10_01_04_00?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ghassen:

    在编译工具时、将生成源代码中的内容。  它与构建源代码中的内容非常接近、通过  scripts/get-tidl-tools.sh 下载工具时、您将获得最新内容。  要解决这个问题、请做一个"git tag"并选择所需的版本。  然后是 git checkout -b eventy_you_wange_to_call_this_branch。  然后、执行 scripts/get-tidl-tools.sh、它应该与您的标记版本匹配。

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    感谢您的答复。

    您提出的解决方案用于从我下载预构建套件的位置更改分支。

    我的问题是如何更改 SDK 中的源代码、以匹配最新版本 10_01_04_00?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ghassen:

    这将需要下载新的 SDK 或安装补丁版本(如果有)。

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是最新的 SDK  10_01_00_04、如何知道是否有补丁?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ghassan:

    如果您安装了一个修补程序、您就会知道。  否则,赔率是没有修补.   在这种情况下、10_01_00_04是最新版本、新的11.0将于下周发布。

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    新的 SDK 版本11.0已发布、但它包括 TIDL 版本 11_00_06_00

    在我的工程中、我们需要使用 SDK 版本 10.01. 该引导加载程序 10_01_00_01 。 但是、我们需要升级到 TIDL 10_01_04_00 构建环境。

    您能否帮助我创建一个补丁、或者指导我如何从更新 TIDL 版本 10_01_00_01 最终目的 10_01_04_00 功能 10.1.

    提前感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ghassen:

    10_01_00_01和10_01_04_00几乎相同、但如果要转到10_01_04_00、请在 edgeai-tidl-tools 目录中进行 git 拉取、并使用新分支签出10_01_04_00标签。  例如:

    Git 结帐 10_01_04_00 -b 10_01_04_00  

     10_01_04_00分支将有新版本。  然后运行新分支的安装说明。

    我的问题是、为什么10_01_04_00如此重要?  10_01_00_01和10_01_04_00基本相同。  如果您要更改、为什么不转至11.0?  或者更好的是、当发布10_01的11.0反向端口修补程序时、为什么不这样做?  这样、您就可以获得10.1系列的11.0错误修复和增强功能。

    此致、

    Chris