This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5729:KSZ9031RNX IC -链路在没有连接电缆的情况下已启动

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5729, AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1511196/am5729-ksz9031rnx-ic---link-is-up-without-connecting-cable

器件型号:AM5729
主题: AM5728中讨论的其他器件

工具/软件:

我们使用的是 TI RTOS SDK AM5729。  

PHY IC:- KSZ9031RNX  

在此过程中、我们读取 BSR 寄存器、并正在获取值  31053.在这种情况下、没有连接 LAN 或任何电缆。 链路状态->链路状态为接通。 您能帮助解决什么和所有其他可能的情况下、链路接通或任何电路板故障吗?  

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Peta、

    这可能与您的 PHY 设置有关、与 AM57x 器件无关。 请查看其中一些现有线程:

    此问题很可能是硬件设置问题。

    -Josue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Josue、

    我们 已完全验证"设置"的"电源"部分和"时钟"部分、并且正确无误、我们已验证"硬件"部分一切看起来都正常、如果您怀疑有任何问题、请告知我们、我们也会验证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    我不在办公室,直到本月21日。  

    感谢您的耐心。

    -Josue  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Peta、

    您能否确认已遵循  此设计中的 AM57x 原理图检查清单中的建议? 以及 高速接口布局指南(修订版 J)中的建议

    [引述 userid="649929" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1511196/am5729-ksz9031rnx-ic---link-is-up-without-connecting-cable

    提前感谢。

    [/报价]

    不确定这是否应该是 原理图、能否分享您的此连接原理图?

    -Josue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们遵循了 AM5728设计的原理图检查清单和布局指南。

    在大约10块板上、我们只有一个板才会遇到此问题。 是否存在任何处理器问题或 phy IC 问题。 我们甚至更换了 PHY 芯片和 RJ45端口。 是否有任何方法可以从处理器问题中进行确认。 请提供您的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PETA、

    这非常有趣、您可以看到链路在没有电缆的情况下建立。

    我想这是否可能是由于电路板上 TX/RX 线路上未连接到任何器件时的任何反射造成的。 测试时是否完成了任何终止、或者您是否可以尝试一个终止?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否也尝试过遵循 E2E 上关于向电源添加滤波电容器的建议、看看这是否可以缓解问题?