请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:J722SXH01EVM 工具/软件:
我正在使用运行 Linux 的 J722S EVM 板、并开发支持 CAN FD 的 CAN 网关应用。
我在跨多个 CAN 通道测试 CAN FD 功能时遇到问题。 我的意见如下:
观察结果:
- mcan1:CAN FD 发送和接收成功工作(64字节 DLC)。
- mcu_mcan0和 main_mcan0:标准 CAN 正常工作、但 CAN FD 不工作或帧无法传输。 - 错误:"没有可用的缓冲区空间"或 CAN FD 帧未得到确认。
- 我使用"sudo ip link set canx type can bitrate 500000 dbitrate 1000000 fd on"验证了比特率设置。
 
是否存在的任何已知硬件或固件限制 mcu_mcan0或 main_mcan0 相关问题?