This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3351:AM3351 LCD 控制器支持 RGB 12位、16位、18位和24位活动面板接口支持(复制或抖动编码像素值)?

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1518961/am3351-the-am3351-lcd-controller-supports-rgb-12--16--18--and-24-bit-active-panel-interface-support-replicated-or-dithered-encoded-pixel-values

器件型号:AM3351

工具/软件:

您好 TI!

AM3351 LCD 控制器支持 RGB 12、16、18和24位活动面板接口支持(复制或抖动编码像素值)?

非常感谢。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    LCDC 没有任何像素处理块、它只需从内存读取帧缓冲区并输出到 LCD 面板。 如果您需要执行像素处理、我建议使用 GPU 或 CPU。  

    此致、
    Krunal