This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:如何使用 SDK 9.0为 AM5728构建支持 OpenCL (DSP 卸载)的 Linux 内核

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728, BEAGLEBOARD-X15

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1520000/am5728-how-to-build-linux-kernel-with-opencl-dsp-offload-support-for-am5728-using-sdk-9-0

器件型号:AM5728
主题中讨论的其他器件: BeagleBoard-X15

工具/软件:

您好团队:

我正在使用 AM5728 SoC  (BeagleBoard-X15)并当前使用 Processor SDK Linux 9.0 、其中包括内核6.x

我的目标是实现 OpenCL 卸载到 DSP (C66x 内核) 。 我遵循了 SDK 9文档中的内核和根文件系统设置、但无法成功引导并通过 Remoteproc 加载 DSP 固件。

  • clocl缺少

  • libOpenCL.so不存在、标头和运行时库

  • SDK 中似乎不包含 OpenCL 示例或文档

这些组件在早期 SDK 版本(例如6.x)中提供、支持基于 OpenCL 的 DSP 卸载。

请确认:

  1. 是否 仍然支持 OpenCL EtherCAT 主站演示?

  2. 如果是,我怎么能 获取 OpenCL 运行时和工具 与 SDK 9兼容?

  3. 如果 OpenCL 已弃用、建议的路径是什么 DSP 上的异构计算 有何不同?

请提供任何指导或更新资源。

此致、

Tamilselvan P