This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAP-L138:关于 OMAP-L138的查询

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138, TMS320C6748

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1519821/omap-l138-inquiries-about-omap-l138

器件型号:OMAP-L138
Thread 中讨论的其他器件: TMS320C6748

工具/软件:

您好、TI 专家

我们有一个客户关于 OMAP-L138的问题。

客户正在考虑从 DSP (TMS320C6748)更改为 OMAP-L138。

根据项目的不同、可能存在电流限制问题、因此我们有以下问题。

1) OMAP-L138中可以关闭 ARM 块吗?

2)关闭时、功耗是否可以与现有的 DSP (TMS320C6748)相同?

请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    1)是否可以在 OMAP-L138中关闭 ARM 块?

    根据 TRM、 表9-1。 PSC0默认模块配置、Arm 在 LPSC 14上、这是"常开"电源域。  但是、Arm 默认状态为"SwRstDisable"、因此不会有任何活动。

    Unknown 说:
    2)关闭时、功耗是否能与现有 DSP (TMS320C6748)相同?

    由于 Arm 无法断电、但可以保持复位状态、因此使用的功率较少。   但是、我无法比较 C6748的功耗。  最好的建议是查看应用手册 OMAP-L138功耗摘要 、它可用于估算功耗。

    ——保罗