This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62P:查询有关调试器 UART 的信息

Guru**** 2425610 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1519649/am62p-inquery-about-debugger-uart

部件号:AM62P

工具/软件:

您好、AM62P Champ!

我的客户参考了 SK-AM62P 设计文件以用于其定制电路板。

您能解释一下 USB 转 UART 桥接器设计吗?

-如果4通道 USB 转 UART 桥接器当前应用于 SK EVM ,是否需要使用所有通道?

-另外,哪个 UART 端口用作 UART 调试端口?

谢谢。

此致、Jack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    我想请您参阅以下常见问题解答: [常见问题解答] SK-AM62:不同 UART 的用途-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛

    此致、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jack、  

    谢谢你。

    [引述 userid="477602" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1519649/am62p-inquery-about-debugger-uart

    您能解释一下 USB 转 UART 桥接器设计吗?

    -如果4通道 USB 转 UART 桥接器当前应用于 SK EVM ,是否需要使用所有通道?

    [/报价]

    该 SK 旨在展示卓越的功能和广泛的用例。

    需要注意的关键点是支持的 UART 数量。

    此用例和实现取决于客户。

    Unknown 说:
    -另外、哪个 UART 端口用作 UART 调试端口?

    请参阅上述常见问题解答。

    此致、

    Sreenivasa.