This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5718:AM5718:AM5718在调用内核后停止(继续)

Guru**** 2422760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1517270/am5718-am5718-am5718-stops-after-calling-kernel-continuation-of-continuation

器件型号:AM5718

工具/软件:

以前、问题已按如下方式解决、但现在又出现了另一个问题。 
e2e.ti.com/.../am5718-stops-after-calling-kernel-on-am5718-continuation


内核也停止在每100个批量生产的产品中的一个。

您指示的措施已得到反映。 


我已在日志停止时(NG)附加日志、并在日志正常工作时(OK)附加日志。 

请在 solution.e2e.ti.com/.../NG_2D00_log.txte2e.ti.com/.../OK_2D00_log.txt 上告知我 


 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ayaori-San、

    您能否澄清以下事项-在 u-boot 提示符下测试时、受影响的器件显示 CPU 挂起?

    是否所有受影响的器件都是如此?

    如果确实如此、您可以尝试以下常见问题解答中的补丁: [常见问题解答] PROCESSOR-SDK-AM57X:用于 Linux 寻址的 u-boot 补丁 AM57xx 勘误表 i2446

    -Josue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Josue Zamitiz-Ayala 
    感谢您的答复。
    我们正在运行此程序、包括不是"受影响的设备"的设备。 发生频率小于1%。 使用补丁进行编译以错误结束、因此我们放弃了。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的是哪个 SDK 版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josue Zamitiz-Ayala-San

    使用的 SDK 版本为 SDK-LINUX-AM57X 06_03_00_106。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    由于美国节假日、今天不在办公室。  

    感谢您的理解。

    Josue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ayaori-San,

    您遇到了什么错误?

    我最近对此进行了测试、没有在 u-boot 构建上看到任何错误。

    您能否以文件格式或代码条目共享日志?

    -Josue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josue Zamitiz-Ayala-San

    我们需要一些时间准备文件格式或代码输入的登录。

    提前感谢您。