This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:将 DMA 与 MCAN 模块结合使用

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: AM623

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1517798/am623-using-dma-with-the-mcan-module

器件型号:AM623

工具/软件:

你好

 AM623上的 MCAN 模块是否可与 DMA 搭配使用?

TRM 中提到了 DMA 事件、但我在设备树设置(k3-am62-main.dtsi) 或6.6.58内核 m_can 驱动程序代码中都看不到任何明显的信息。

谢谢

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    MCAN 驱动程序是一个社区驱动程序。 我将确认您的调查、因为驱动程序中没有任何 DMA 支持。

     此致、

    Schuyler