This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AEN-Q1:如何构建 J722S MCU+ SDK 10.01.00

Guru**** 2422740 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1519060/tda4aen-q1-how-can-i-build-the-j722s-mcu-sdk-10-01-00

器件型号:TDA4AEN-Q1

工具/软件:

您好:

   我在 TDA4AEN 平台上工作。 我得到 了 J722S MCU+ SDK 10.01.00

   在 mcu_plus_sdk_j722s_10_01_00_22文件夹中、我可以进行构建、并收到输出映像。 下面的显示了输出文件。  这些输出映像格式看起来适用于 SBL 格式。 但我在 SPL 引导流程中工作。

   如何构建 xer5f 格式映像的输出?

(EAG) Simon@Simon-System-Product-Name:/media/data2_4T/Workspaces/Simon/TI/3_j722S_0526_1/rtos-build/mcu_plus_sdk_j722s_10_01_00_22/examples/drivers/ipc/ipc_rpmsg_echo/j722s-evm
mcu-R5fss0-0_freertos/ti-arm-clang$ ls -al
共计1108.
drwxrwxr-x 4 Simon Simon 4096五月27 10:01 .
drwxrwxr-x 3 Simon Simon 4096五月26 16:00 ..
1 Simon Simon 4286 May 26 16:00 example.projectspec
drwxrwxr-x 2 Simon Simon 4096 May 26 23:20 generated
1 Simon Simon 177592 May 26:21 ipc_rpmsg_echo.release.appimage
1 Simon Simon 179246 May 26:21 ipc_rpmsg_echo.release.appimage.hs_fs.
1 Simon Simon 52 May 26 23:21 ipc_rpmsg_echo.release.appimage_XIP
-rw-Rw-r- 1 Simon Simon 147826 May 26 23:21 ipc_rpmsg_echo.release.map
-rw-Rw-r- 1 Simon Simon 499708 May 26 23:21 ipc_rpmsg_echo.release.out
-rw-Rw-r- 1 Simon Simon 50460 May 26 23:21 ipc_rpmsg_echo.release.rprc
-rw-Rw-r- 1 Simon Simon 20 May 26 23:21 ipc_rpmsg_echo.release.rprc_XIP
-rw-Rw-r- 1 Simon Simon 4526 May 26 16:00 linker.cmd
1 Simon Simon 10130 May 26 16:00 makefile
-rw-Rw-r- 1 Simon Simon 4493 May 26 16:00 makefile_ccs_bootimage_gen
-rw-Rw-r- 1 Simon Simon 817 May 26 16:00 makefile_projectspec
drwxrwxr-x 3 Simon Simon 4096 May 26 23:21 OBJ
-rw-RW-r- 1 Simon Simon 198 5月26日16:00 syscfg_c.ROV.xs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Sheng-Shun、

    [引述 userid="642242" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1519060/tda4aen-q1-how-can-i-build-the-j722s-mcu-sdk-10-01-00

       如何构建 xer5f 格式映像的输出?

    [/报价]

        xer5f  和.out  文件之间没有区别;这只是一个扩展名更改 、因此、对于 构建 .xer5f  文件、请   在以下 makefile 中将.out 更改为.xer5f 文件

    路径:
    /examples/drivers/ipc/ipc_rpmsg_echo_linux/j722s-evm/mcu-r5fss0-0_freertos/ti-arm-clang/makefile

    此致、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Karthik:

       因此、我可以将 ipc_rpmsg_echo.release.out 放入/lib/firmware 中并从 Linux 的 Remoteproc 驱动程序加载、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthik:

       选中  "ipc_rpmsg_echo.release.out 进入/lib/firmware. 可以将其加载到 R5F 中并运行。

       谢谢你。 关闭案例