工具/软件:
这是 EVM 板中的启动时间。
1.U-boot 5s (使用 串行 NAND 引导模式 )、带 SOC 型 hs-FS
2. Linux 内核 13s.
3.用户空间: 5s.
4、应用程序: 3s.
总计:26秒
您能和我分享一下如何缩短系统启动时间吗?
客户接受系统应在3秒内从通电状态显示视频。
我已尝试通过此操作缩短启动时间":
1. 将软件刷写到 NAND 闪存(包括 tispl.bin. u-boot.img uboot3.bin )中 、并将自动引导延迟时间删除为0。 是否可以在 u-boot 中实施任何其他操作来缩短启动时间
2. linux 内核:有没有我可以用内核做的任何例子。 处理。 我使用.config 文件进行检查并删除相同的设置。 但不是太多的时间节省这种酸. 配置文件是否有任何示例? 或者在内核中删除哪种 dts。
3、使用空格。 我不知道如何减少使用空间的时间。