This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AEN-Q1:GPIO

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1516582/tda4aen-q1-gpio

器件型号:TDA4AEN-Q1

工具/软件:

您好:

  GPIO 配置有一些问题、下面是硬件配置、我们将两个唤醒 GPIO66/GPIO79配置为输入、唤醒 GPIO 66正常工作、施加3.3V 电压时读取为"1"、施加0v 时读取为"0"、但唤醒 GPIO79、每当施加0V 或1.8V 电压时、都读取为"0"、因为唤醒 GPIO79 (P25)是 ADC 电源域(VD1/J21、我们应用了1.8V ADC 电源域)。 是否需要针对1.8V 电平输入进行一些配置(例如、启用一些电平转换等、因为它们位于同一个 GPIO 组中)

谢谢。

Jiang Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiang:

    您是否查看了以下有关 ADC 引脚的文档?

     可以配置 ADC 引脚并将其用于 WKUP_GPIO0_[79:86]、但不能通过 MUXMODE 字段选择它们来选择信号。 相反、这是通过将 CTRL_MMR_CFGn_MCU_ADC0_CTRL 寄存器中的 MCU_ADCn_CTRL_GPI_MODE_EN 位设置为1来完成的。 此外、它们也可以 系统 用作 GPI 或通用输入信号。

    谢谢、

    Neehar