This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6422:展频时钟:使用 UHS-I SD 卡时的限制

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1519569/am6422-spread-spectrum-clocking-restrictions-when-using-uhs-i-sd-cards

器件型号:AM6422

工具/软件:

你(们)好

我们´re 在 MMCSD1上使用具有 UHS-I (高达 SDR104) SD 卡的 AM6422。

辐射发射测试频谱中有几个峰值、这些峰值明显与 SD 卡相关、因为它们  在移除卡时就消失了。

为了减少这些尖峰、我想在 PLL2上启用 SSC。

是否对最大值有任何限制 使用 SSC 时 SD 卡支持的接口性能?

谢谢!

BR、

基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AM64x 器件不支持 SSC。

    此致、
    Paul