This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM620-Q1:MMC 的 VDDSHV 在数据表的 SDIO 电气规格中不清楚

Guru**** 2419530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1518849/am620-q1-vddshv-for-mmc-unclear-in-sdio-electrical-specifications-in-datasheet

器件型号:AM620-Q1

工具/软件:

亲爱的 champs、

SDIO 的 IO 组电压包括:

VDDSHV4用于 MMC0

VDDSHV5用于 MMC1

VDDSHV6适用于 MMC2

因此、我希望 SDIO 电气特性会适用、具体取决于为 MMC0、MMC1或 MMC2选择的 VDDSHV 电压。 数据表中并未明确说明这一点、因为数据表中仅引用 SDIO 电气特性中的 VDDSHV5。

您能否请确认我的理解是否正确、如果是、则在数据表中对此进行了澄清。

谢谢、此致、

1和0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AM62x SDIO 电气特性表中的 VDDSHV5引用是另一个只有一组 SDIO IO 的数据表意外遗留的。

    AM62x SDIO 电气特性表中的 VDDSHV5引用将更改为 VDD、在 AM62x 数据表的下一个修订版中具有以下注释。

    VDD 表示相应的电源。 有关电源名称和相应焊球的更多信息、请参阅引脚属性表的"电源"列。

    此致、
    Paul