This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:中断问题

Guru**** 2481615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1503072/tda4vm-interruption-issue

器件型号:TDA4VM

工具/软件:

你(们)好

调试 A2B 时遇到了一些问题。 我们在 wkup 域中使用了 GPIO WKUP_GPIO0_29、该域在通电时处于高电平。

A2B 配置为下拉此引脚、以便在 A2B 应用程序启动时触发中断。

然而、根据测试、该引脚不被 A2B 下拉、而是保持在高电平

BR

zhangbo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 zhangbo:

    您提供的最后三张图片似乎已损坏。 请重新附加吗?

    谢谢、

    Neehar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只有两幅图像

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 zhangbo:

    Unknown 说:
    A2B 配置为下拉此引脚、以便在 A2B 应用程序启动时触发中断。

    这是如何配置的? 复位时的默认值是多少?

    此外、是否触发了中断? 如果没有、中断是如何设置的?

    谢谢、

    Neehar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 zhangbo:

    接下来、该问题是否仍然存在?

    谢谢、

    Neehar