This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:如何在 C7 (而不是 A72)上运行后处理以实现语义分割?

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1518604/tda4vh-q1-how-to-run-post-processing-on-c7-instead-of-a72-for-semantic-segmentation

器件型号:TDA4VH-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TDA4VH

工具/软件:

您好、

我目前正在努力在 TDA4VH 电路板上部署语义分割模型。
目前:

主模型图在 C7 DSP 上执行、

但是、后处理阶段(例如类重映射、平滑处理、叠加)在 MPU (A72)上运行。

出于性能原因、我也想将后处理部分移至 C7。

请告知:

如何配置或修改图形以在 C7 DSP 上执行后处理内核?

内核注册、目标分配或图形设置是否需要执行特定步骤?

我正在使用 SDK 版本 vh0902并使用 OpenVX API 构建图形。

任何指导都将非常感谢!

此致、
Minho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好;

    感谢您问这个问题。  

    通常、我们不建议客户手动修改/配置 C7上运行的图形。 这可能会有问题。  

    但是、如果您遇到后期处理的一些特定性能问题、并且您可以提供一些详细信息、我们将会找到 OpenVX 或其他领域的专家来为您提供帮助。

    此致

    Wen Li