This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM67A:带有 J722S 评估套件的网络流 IMX219

Guru**** 2422740 points
Other Parts Discussed in Thread: J722SXH01EVM, AM67A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1517551/processor-sdk-am67a-network-streaming-imx219-with-j722s-evaluation-kit

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM67A
主题中讨论的其他器件:J722SXH01EVMAM67A

工具/软件:

尊敬的团队:

我已将 IMX219摄像头连接到 J722SXH01EVM (E3版本)的 CSI0端口。 AM67A SDK 刷写到 EVM 中。

我可以看到 HDMI 中的视频输出。

我已将以太网线从 EVM 连接到 PC。 我已经设置并连接了 IP、

Ping 成功、我也可以通过 SCP 传输文件。 但无法流式传输视频。

我在 PC 中使用 VLC。 我通过 TeraTerm UART 接口在 EVM 中运行以下命令:

gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video-imx219-cam0 io-mode=5! 视频/x-Bayer、宽度=1920、高度=1080、帧速率=30/1、格式=rggb! 队列泄漏=2! tiovxisp SINK_0:::device=/dev/v4l-imx219-subdev0 sensor-name=SENSOR_SONY_IMX219_RPI DCC-ISP-file=/opt/imaging/imx219/linear/dcc_viss_1920x1080.bin SINK_0:::dcc-2a-file=/opt/imaging/imx219/linear/dcc_2a_1920x1080.bin format-msb=7 SINK_0:::pool-size=8 src:::pool-size=8! video/x-raw、format=NV12、width=1920、height=1080! 排队! waylandsink

在 VLC 中、我使用具有以下代码的网络流选项:

RTSP://192.168.1.30:8554/STREAM

但它显示"无法连接"错误、而我可以同时 ping IP。

您能帮我解决这个问题吗?

谢谢、

Preethi