This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62L 系列:仅需满足仅 RTC 低功耗模式下的电源要求

Guru**** 2419530 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1518232/am62l-only-the-power-supply-requirements-during-the-rtc-only-low-power-mode

器件型号:AM62L

工具/软件:

大家好、我  想问您几个有关 AM62L 仅 RTC 低功耗模式的问题。

根据参考手册、仅在低功耗实时时钟模式下、需要保持 VDDS_RTC 和 VDD_RTC 的电源。 如果采用独立的电源设计、并且客户希望即使在器件断电后也保持内部 RTC 时序功能、那么仅维持 VDDS_RTC 和 VDD_RTC 的电源是否足够?

2.在仅 RTC 低功耗模式下的近似功耗是多少? 是否有任何可用的参考功耗数据?

3.根据第一点、如果只需要保持 VDDS_RTC 和 VDD_RTC 的电源状态、我们是否可以使用电池包或按钮电池持续为 VDDS_RTC 和 VDD_RTC 供电? 此设计是否会影响后续的上电序列?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的联系。 为支持"仅 RTC"低功耗模式、 VDDS_RTC VDD_RTC  必须连接至常开型稳压器。 这些稳压器应集成一个电源正常信号、该信号可以驱动 RTC 复位信号( RTC_PORz )。 RTC 域的预期功耗非常低(以微瓦为单位)。 请参阅产品文件夹中的 AM62L 最大电流额定值、了解电源尺寸。  

    此链接指向 AM62L 电源实现方案、其中介绍了如何根据应用电流和低功耗模式要求扩展电源解决方案。 要支持仅 RTC 模式、请参阅 PDN#3: https://www.ti.com/lit/pdf/slvafw3。  

    谢谢、

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! 在仅 RTC 低功耗模式下、RTC_PORz 信号是否必须符合此波形? 能否在没有 PG 信号的情况下对其进行控制? 我们可以在不使用 PG 控制的情况下直接上拉至 VDDS_RTC 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    RTC_PORz 必须遵循数据表中指定的时序/压摆率和时序要求。 为此、RTC 稳压器必须集成"电源正常"信号、或者必须添加分立式监控器来监控 RTC 电源并驱动相应的复位信号。  不建议使用上拉电阻连接到 VDDS_RTC。 以下是一些原因:

    • 不受控制的压摆率
    • 但不能保证 RTC_PORz 信号只有 在两个 RTC 电源(RTC 内核和 RTC IO)都具有有效 电压 电平后才会变为高电平。
    • 不能保证正确处理复位。 一旦 VDDS_RTC 或 VDD_RTC 超出稳压范围(以及超出 SoC 工作条件)、就必须将 RTC_PORz 拉至低电平。   

    谢谢、

    Brenda