This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM69:如何使用 SysConfig 工具中的 DDR 子系统寄存器配置

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, AM69

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1505555/am69-how-to-use-the-ddr-subsystem-register-configuration-in-sysconfig-tool

器件型号:AM69
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具/软件:

我们的客户想知道如何在"IOControl B) DRAM IO 配置"中配置"VREF 控制"。

可以从10到30之间的多个值中选择 CONFIG 工具中的"DQ 或 CA VREF"参数。

下面的 J7文档描述了该参数对应于 MR14[5:0]和 MR12[5:0]。

Jacinto7 DDRSS 寄存器配置工具(修订版 B)
2.3.3 DRAM I/O (第11页)
"b. VREF (DQ 或 CA):此参数对应 DQ 信号的 MR14[5:0]以及命令/地址信号的 MR12[5:0]、并以 I/O 电压百分比的形式定义了目标基准电压电平。 "

另一方面、LPDDR4存储器文档描述了 MR12和 MR14的 VREF 设置、如下所示。

在配置工具中可选的值(%)与 LPDDR4存储器文档中描述的值(%)不完全对应。

是否应按如下所示在配置工具中选择最接近的值(%)?

16.2%->"16"
25.7%->"25.6"

此致、

大辅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的大辅山:

    请注意、MR12/MR14值因存储器是 LPDDR4 (1.1V IO)还是 LPDDR4X (0.6V IO)而异。  

    SysConfig 工具中提供的 VREF 值仅适用于 LPDDR4。  

    一些存储器支持这两种模式、因此需要确保查看 存储器数据表中的 LPDDR4表。

    另外需要注意的是、VREF 值将在初始化期间进行训练、因此最终引用的工具输入将被丢弃。 通常建议 将 VREF 值保留为工具默认值。

    此致、
    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin-san:

    感谢您的答复。

    [报价 userid="51195" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1505555/am69-how-to-use-the-ddr-subsystem-register-configuration-in-sysconfig-tool/5787776 #5787776"]

    请注意、MR12/MR14值因存储器是 LPDDR4 (1.1V IO)还是 LPDDR4X (0.6V IO)而异。  

    SysConfig 工具中提供的 VREF 值仅适用于 LPDDR4。  

    一些存储器支持这两种模式、因此需要确保查看 存储器数据表中的 LPDDR4表。

    [/报价]

    我知道 AM69仅支持 LPDDR4 (1.1V IO)。

    请注意、VREF 值将在初始化期间进行训练、因此最终将丢弃您引用的工具输入。 通常建议 将 VREF 值保留为工具默认值。

    通过训练、VREF 值(%)是否设置为存储器数据表中 VREF 设置表中的相应值(%)?

    我们的客户担心、配置工具中可选的值(%)与存储器数据表的 VREF 设置表中的值(%)不完全对应。

    此致、

    大辅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好大辅、

    我们的客户担心、配置工具中可选的值(%)与存储器数据表中 VREF 设置表中的值(%)不完全对应。

    存储器数据表中显示的值对应于 LPDDR4X。 工具值适用于 LPDDR4。

    此致、
    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin-san:

    感谢您的答复。

    我们的客户还有其他问题。

    您能告诉我如何通过培训来检查为 MR12和 MR14设置的 VREF 设置值吗?

    此致、

    大辅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin-san:

    感谢您的支持。 我们的客户正在等待您的回复。

    能否检查为 MR12和 MR14通过训练设置的 VREF 设置值?

    如果可能、如何检查 VREF 设置值?

    请尽快给我一个答案。 请及时回复。

    此致、

    大辅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin-san:

    感谢您的支持。 我们的客户正在等待您的回复。

    [引述 userid="102452" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1505555/am69-how-to-use-the-ddr-subsystem-register-configuration-in-sysconfig-tool/5835463 #5835463"]

    能否检查为 MR12和 MR14通过训练设置的 VREF 设置值?

    如果可能、如何检查 VREF 设置值?

    [/报价]

    我们的客户需要 了解合规性测试所需的 VREF 设置值。

    请尽快给我一个答案。 请及时回复。

    此致、

    大辅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好大辅、

    很抱歉耽误你的时间。 我上星期都不在办公室、今天(5月27日)又回来了。

    您能告诉我如何通过培训检查为 MR12和 MR14设置的 VREF 设置值吗?

    训练完成后、MR12/MR14的训练值将在 DDRSS PI 寄存器中复制。 由于客户使用 AM69和 DDR 寄存器配置工具的版本0.11.0、因此工作频率将与频率设置1保持一致。 请参阅下面的频率集1映射。

    DRAM VREF 设置(MR12=位7:0 | MR14 =位15:8):

    • 频率设置1
      • 等级0、通道 A - DDRSS_PI_278[15:0]
      • 等级0、通道 B - DDRSS_PI_290[15:0]
      • 等级1、通道 A - DDRSS_PI_284[15:0]
      • 等级1、通道 B - DDRSS_PI_296[15:0]

    此致、
    Kevin