This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:RTC 消耗

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: AM623
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1517995/am623-rtc-consumption

器件型号:AM623

工具/软件:

尊敬的 Sitara champs:

在保持 RTC 运行的同时实现最低功耗的 AM623功耗模式是什么? 我知道这是深度睡眠模式、您确认吗?

在此模式下、只有 RTC 运行时、我们可以获得的最低功耗是多少?

哪些文档指定了此类功耗(在 DS 或功耗估算工具中找不到)

谢谢!

此致、

Guillaume

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请允许我对您的查询发表评论。

    此致、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    根据其他 e2e、我可以看到 AM62x 没有所谓的仅 RTC 模式、我很确定您已对齐。

    除此之外、我了解您对 RTC 可用所需的最低功耗的要求。 请允许我将这一问题转发给另一位专家。

    此致、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    AM623没有"仅 RTC"低功耗模式、但 DeepSleep 将是具有最低功耗的 LPM、同时保持 RTC 功能处于启用状态。 以下是指向 AM62x 功耗应用手册的链接: https://www.ti.com/lit/pdf/spradg1。

    谢谢、

    Brenda