This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:M3内核

Guru**** 2378650 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1519213/tda4vm-m3-core

器件型号:TDA4VM

工具/软件:

尊敬的 TI:

n´t 我们的应用工程、我们不需要任何安全功能、因此我们根本不想使用 M3 DMSC 内核。

1.是否可以在没有 SoC 的情况下启动、运行和管理 SoC?  

2.如果我们被迫在 M3上启动 BootROM 以启动系统、是否可以在 BootROM 处理完后使其处于空闲状态?

3.要让 SoC 运行,M3必须执行的最低强制作业是什么?

谢谢、

Andrea Nicoli  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Andrea、

    M3 (DMSC 内核)是在上电期间启动的第一个内核、在该内核上运行安全 ROM、用于验证和加载在 MCU R5F 内核中运行的公共 ROM 传递的映像。

    在稍后阶段、TIFS 被加载到 M3内核、这是强制性的、我们不能删除、如果您不加载 TIFS、引导将不起作用。

    TIFS 不仅提供安全服务,还提供其他服务,如引导管理,防火墙...

    此致
    Diwakar