This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62P:AM62P R Core

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1518856/am62p-am62p-r-core

部件号:AM62P

工具/软件:

您好、

最近、我已从基于 M-CORE 平台的开发过渡到使用 R-CORE (ARM_CR5F)的 AM62P 处理器。 在之前针对 M-CORE 进行的 FreeRTOS 开发中、我利用xPortIsInsideInterrupt API 调用来可靠地确定当前执行上下文是否位于中断服务例程(ISR)内。 此检查对于我的应用程序的逻辑至关重要、因为它指示了不同的操作路径。 在 AM62P 的 R-CORE 上使用 FreeRTOS 时、我需要了解用于确定 ISR 上下文的等效机制或建议方法。  

谢谢你。

此致、

Wei Han

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei:

    我可以看到 xPortIsInsideInterrupt 仅适用于 M4F 内核的 API。

    您可以使用  HwiP_inISR 检查 Cortex-R5F 内核的相同检查。 请参阅   Kernel_DPL_Hwip 以了解详细信息。

    此致、

    Tushar