This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AUDIO-AM62D-EVM:如何在 CCS 上设置 AUDIO-AM62D-EVM (版本:20.1.1)

Guru**** 2426400 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1514722/audio-am62d-evm-how-to-setup-audio-am62d-evm-on-ccs-version-20-1-1

器件型号:AUDIO-AM62D-EVM
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的专家:

我正在使用以下环境、但在导入时遇到问题。 请提供帮助。
- freeRTOS SDKv11.00.00
- CCSv20.1.1
- SysConfig 23.0.1
TI CLANG 4.1.0.LTS

当我尝试将示例代码导入 CCS 时、发生了以下错误。 对于 A53和 C7x 内核、也是如此。

导入工程时出现问题:当前无法识别器件"Cortex R.AM62Dx"

我指的是原始主题。
-检查它是否已添加到首选项->产品

-更改"id":"COM.ti.AM62DX-AM62DX" MCU-PLUS-SDK 没有任何效果,所以我现在将其恢复为默认值。
-我重新安装了 SDK 和 CCS 一次,并重新启动我的 PC。
- 我可以创建一个.ccxml 文件并连接到 EVM。
- "default_sbl_null_hs_fs.cfg"已执行。

此致、
正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 O.H:

    感谢您的查询。 我将使用 FreeRTOS SDKv11.00.00和 CCSv20.1.1来测试问题 、并将回复您并提供必要的修复程序。

    此致、
    Ritapravo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Ritapravo:

    感谢您的答复。

    很抱歉、您觉得有什么更新吗?

    此致、
    正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 O.H:

    对延迟的回复表示歉意。 您能否尝试在示例的 example.projectspec 文件中进行以下更改并告诉我?

    1.第7行----   deviceId="TMS320C75XX.AM62Dx" ---> deviceId="TMS320C75XX.am62Dx"

    2.第15行--   products="sysconfig;MCU-PLUS-SDK-AM62D"  ---> products="sysconfig;com.ti.MCU_PLUS_SDK_AMXXX" 

    3.第23行--   device="TMS320C75XX.AM62Dx" ---> device="TMS320C75XX.am62Dx"

    4.第107行--   <pathVariable name="MCU_PLUS_SDK_PATH" path="${COM_TI_MCU_PLUS_SDK_AM62DX_INSTALL_DIR}" scope="project" />   --->   <pathVariable name="MCU_PLUS_SDK_PATH" path="${COM_TI_MCU_PLUS_SDK_AMXXX_INSTALL_DIR}" scope="project" />

    Please try these changes once.

    Regards,
    Ritapravo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Ritapravo:

    感谢您的答复。

    我只对下面路径中的文件应用了第7行和第23行、并且能够导入任何工程。
    "C:\ti\freertos_sdk_am62dx_11_00_00_16\examples\hello_world\am62dx-evm\a53ss0-0_freertos\gcc-Aarch64\example.projectspec”

    对第15行和第107行的进一步修改使我得到了以下结果。

    导入工程时出现问题:产品 com.ti.mcu_plus_sdk_amXXX v0.0当前未安装、且没有可用的兼容版本。 请安装此产品或兼容版本。

    还有一个问题。
    hello_world 工程可在 A53上构建、但在 C7x 和 R5F 上显示以下错误。
    当我使用 SysConfig v1.23.1时也会发生同样的情况。
    但是、McASP 示例可以在 A53和 C7x 上构建、因此似乎取决于该工程。

    [14]构建文件:"../example.syscfg"
    [15]调用:Sysconfig
    [16]"C:/ti/ccs2011/ccs/utils/sysconfig_1.23.0/sysconfig_cli.bat --script "C:/users/ /woerkspase_THEIA/AM62Dx/hello_world_am62dx-evm_c75ss0-0_freertos_ti-c7xx/example.syscfg"-o "syscfg"-s "C:/ti/freertos_sdk_am62dx_11_00_00_16/.metadata/product.json -p "ANF"-r "AM62D24-G"--context "c75ss0-0"--compiler CCS
    [17]subdir_rules.mk:9:目标'build-1968694367'的配方失败
    [18]Part not found. 此器件可能在较新版本的 SysConfig 中提供
    [19]gmake:***[build-1968694367] Error 1.
    [20]gmake :目标"全部"由于错误而未重制。
    [21]*****构建已完成

    此致、
    正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 O.H:

    感谢您的举报。 我会将其转发给相关团队以找到此问题的解决方案。

    此致、
    Ritapravo