This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:支持安全岛上 Linux 和 FreeRTOS 之间的 IPC 通信

Guru**** 2419530 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1516943/tda4vm-enabling-ipc-communication-between-linux-and-freertos-on-safety-island

器件型号:TDA4VM

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我们正在使用 TI-TDA4VM (J721)硬件、并使用 MCU+ SDK 在安全岛内核(r5fss0_0)上启动了 FreeRTOS。

查询:
您能否分享使用RpmsgSendRpmsgRecv通过 IPC 在安全岛内核上实现 Linux 和 FreeRTOS 之间通信所需的步骤或文档? 任何关于配置的工作示例或指导都会非常有帮助。

此致、
Sayak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sayak:

    已分配 TT。

    此致、

    KB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    Unknown 说:
    我们正在使用 TI-TDA4VM (J721)硬件、并使用 MCU+ SDK 在安全岛内核(r5fss0_0)上启动了 FreeRTOS。

    TDA4VM 没有 MCU+SDK 软件包。您能重新检查它吗? 是 TDA4VEN 吗?

    此致

    Tarun Mukesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    感谢您的答复。 如果我使用 PROCESSOR-SDK-J721E (SDK-TDA4VM 软件开发套件(PROCESSOR-SDK-LINUX-SK)| TI.com)、如何 在安全岛上启用 Linux 与 FreeRTOS 之间的 IPC 通信?  

    任何关于配置的工作示例或指导都会非常有帮助。

    此致、
    Sayak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我在办公室外耽误了我的时间,很抱歉。

    J721E 中有多个变体、您能否确认您使用的是 SK 或 GP?

    在 GP 中、我们在 RTOS SDK 中有 Linux 内核和自由 RTOS 之间的示例 、但在 SK 上、我们没有验证 RTOS SDK  

    此致

    Tarun Mukesh