This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM620-Q1:什么's FFI 的型号用例。

Guru**** 2331430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1503713/am620-q1-what-s-the-variant-use-case-for-ffi

器件型号:AM620-Q1

工具/软件:

尊敬的专家

这是 FFI 使用案例的概念说明、如果我说了一些错误、请纠正我。

(1)如果 FFI (复位隔离)为"启用"、则可以说 AM62在 ASIL-B (是/否?)中工作

(2)如果我们允许"部分隔离"、则应该有两种情况、

* pscMain2MCUDisable = 0

主域可以访问 MCU 域外设或寄存器、主内核甚至可以通过内部寄存器设置"警告复位"MCU 内核

根据这种情况、我们不能说 AM62符合 ASIL-B 要求(是/否?)

* pscMCU2MainDisable = 0

MCU 域可以访问主域外设或寄存器、MCU 内核 可以通过内部寄存器设置"警告复位"主内核

根据这种情况、我们也不能说 AM62符合 ASIL-B 要求(是/否?)

(3)启用"部分隔离"后、意味着您还在 MAIN /MCU 域之间"打开"部分存储器区域或寄存器、这是 由软件 FFI 带来的某种潜在风险。

根据这种情况、我们不能说 AM62符合 ASIL-B 要求  (是/否?)

非常感谢

Gibbs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家

    该主题已待处理10天。

    它有任何反馈吗?

    非常感谢

    Gibbs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    注释以避免线程因不活动而在2天内被锁定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gibbs

    很抱歉晚才回复。 FFI 可能会比较棘手、因为它在很大程度上取决于系统级的安全架构以及该器件所用的特定用例。  

    (1)如果 FFI (复位隔离)为"启用"、我们可以说 AM62在 ASIL-B  (是/否?)中工作。 [ALEX]是的、通常启用复位隔离将允许完整的 ASIL-B 声明。

    (2)如果我们允许"部分隔离"、则应该有两种情况、

    (2A) 主域可以访问 MCU 域外设或寄存器、主内核甚至可以通过内部寄存器设置"警告复位"MCU 内核。  根据这种情况 、我们不能说 AM62符合 ASIL-B 要求 (是/否?) [ALEX]是的、您通常不希望非安全 IP/器件能够访问安全 IP。 根据安全用例、这可能有例外。

    (2B)  MCU 域可以访问主域外设或寄存器、MCU 内核可通过内部寄存器设置"警告复位"主内核。 根据这种情况 、我们也不能 说 AM62符合 ASIL-B 要求(是/否?) [ALEX]是的、安全 IP/器件可以访问非安全或较低安全级别的 IP。 这在安全用例中频繁发生。

    (3)启用"部分隔离"后、意味着您还在 MAIN /MCU 域之间"打开"部分存储器区域或寄存器、这是由软件 FFI 带来的某种潜在风险。  根据这种情况、我们不能说 AM62符合 ASIL-B 要求  (是/否?) [ALEX]是的、您的理解是正确的。 在主器件和 MCU 之间打开区域的最大风险是、您无法再确保不安全软件可以访问安全相关配置或功能。

    这些都是非常好的问题。 感谢您详细思考 FFI 对安全用例的后果。  

    此致、

    Alex Scheuermann

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Alex

    发布我之前发布的相关讨论主题。

    对于有相关问题供参考的任何人。

    这是一种概念、讨论了如何使用 ESM/WDT/IPC 实现内核 fut 检测、或具有功能安全 ASIL-B 的 FFI 的任何副作用  

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1505285/am620-q1-concept-clarification-for-mcu-only-mode-base-on-sdk-11-0?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%2520user%253A533255

    Gibbs