This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62P-LP:如何启用 USB 以太网

Guru**** 2419530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1517537/sk-am62p-lp-how-to-enable-usb-ethernet

器件型号:SK-AM62P-LP

工具/软件:

您好、

我不熟悉 USB 以太网、尝试检查它是否可以在 EVM 上启用。

这是我所做的。

1.使用 Linux-RT SDK 版本 11_00_09_04的默认映像

2. modprobe g_ether

3. ifconfig usb0 192.168.7.100网络掩码255.255.255.0打开

4.从 lsmod 我可以观察到 g_ether 和 RNDIS 是可见的

5. ifconfig 与 usb0 eth 可见

6.将 USB type c 电缆从 windows 11主机 PC 连接到 EVM

但是、我没有观察到主机 PC 检测到任何新的网络设备、请建议您这样做。  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我设法让 Windows 主机 PC 检测 USB RNDIS 小工具、但在设置静态 IP 后、我无法向 EVM 执行 ping 操作/从 EVM 执行 ping 操作。

    有什么遗漏的?? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KH:

    我设法让 Windows 主机 PC 检测 USB RNDIS 小工具,但设置静态 IP

    您已将 EVM usb0接口设置为 IP 192.168.7.100、是否已将同一子网中的 IP 设置为 Windows PC 上的 USB RNDIS 接口?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、没错、我的错、EVM 和主机的子网不同、现在可以正常工作。 谢谢你。