This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62A-LP:从 GRAY8到 NV12的硬件加速转换

Guru**** 2420430 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1512509/sk-am62a-lp-hw-accelerated-conversion-from-gray8-to-nv12

器件型号:SK-AM62A-LP

工具/软件:TIOVX / GStreamer /C++

是否有有关如何在 GStreamer 流水线背景下使用硬件加速从 GRAY8转换为 NV12的代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Felix:

    您了解了 与我们的 SDK 打包的 TIOVX DL 色转换 gstreamer 插件。

    这支持 GRAY8->NV12转换。

    希望这有所帮助。

    此致、

    Suren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速答复。 我们将尝试使用此插件、很快就会回来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 它按预期运行。