This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:在 C7x-1上为 TDA4VH 运行预处理节点是否安全

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1518518/tda4vm-is-it-safe-to-run-pre-processing-node-on-c7x-1-for-tda4vh

器件型号:TDA4VM
Thread 中讨论的其他器件:TDA4VH

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我们正在尝试 使用一个 TDA4VH 运行多个模型。 我们看过以下主题: TDA4VM:TDA4 High:预处理和后处理节点、可在不同的内核上运行-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛、并了解到 C7x-1最初不会运行预处理节点。 为了 让 C7x-1运行预处理节点、我们曾进行过修改、但我们想知道在 C7x-1上运行预处理节点是安全的、还是存在其他一些限制?

谢谢、此致

许宝瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hui:

    如上一个线程中所述、c7x_1中未启用 UDMA_COPY、对于预处理节点、内核不使用 UDMA_COPY。 因此、您可以在 c7x_1中使用它们(仅预处理节点)。

    大多数后 proc 内核使用 UDMA_COPY、因此您可以在其余 c7x 内核中运行这些内核、由于 tidl 在 c7x_1中运行、我建议在其他 c7x (2、3、4)内核中运行预 proc 和后 proc。

    此致、
    Gokul