This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62B-P1:SK-am62b-P1是否有24 MHz 信号、应如何连接它?

Guru**** 2481785 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62B-P1, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1518637/sk-am62b-p1-does-sk-am62b-p1-have-a-24-mhz-signal-and-how-should-i-connect-it

器件型号:SK-AM62B-P1
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的专家:

摄像头 CAM1_MCLK 需要24 MHz 信号

 SK-AM62B-P1是否有24 MHz 信号?应如何连接它?

谢谢

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    建议您访问 dev.ti.com/sysconfig 并从下拉列表中选择"时钟树工具"选项、浏览时钟树工具。

    如果有用、请告知我们。

    此致、

    Vaibhav