This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4APE-Q1:uboot 是否支持 ums 命令?

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1516782/tda4ape-q1-does-uboot-support-the-ums-command

器件型号:TDA4APE-Q1

工具/软件:

硬件:TDA4APE
SDK:1001 Linux + RTOS

我们想知道 uboot 是否支持 TDA4APE 平台上的 ums 命令? 我们发现 ums 命令在预编译的 U-boot 下不受支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hongyao:

    我会仔细研究一下、然后回复您。

    此致

    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hongyao:

    很抱歉晚才回复。

    目前、我们不支持 TDA4PE 平台上的 uboot 中的 UMS 命令。 我们还使用以下 JIRA ID 为相同项目提交了 JIRA。

    LCPD-35313

    此致

    Gokul