This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS62LEVM:(无 RTOS)使用 GPIO_EMMC_RSTn 进行 eMMC 复位

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1517801/tmds62levm-no-rtos-emmc-reset-using-gpio_emmc_rstn

器件型号:TMDS62LEVM

工具/软件:

您好、

我们想知道裸机是否有使用 GPIO 引脚复位 eMMC 的功能

 e2e.ti.com/.../sk-am62-gpio-control-for-reset-for-booting-device-of-qspi-and-emmc-card 中找到

TI 提到"还可以在需要时在软件中使用相应的 GPIO 引脚对其进行复位。 Linux eMMC 和 QSPI 驱动器已使用 GPIO 引脚实现了此类复位逻辑。"

想知道 RTOS SDK 中是否有类似的功能、所以我在 RTOS SDK 中经历了 eMMC 驱动程序、但没有找到此类功能。 它在另一个文件中吗? 如果不在 SDK 中、则使用 GPIO 切换 eMMC 复位引脚时是否需要遵循特定的过程?

谢谢、

Dazong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    Unknown 说:
    在想知道 RTOS SDK 中是否有类似内容、所以我在 RTOS SDK 中介绍了 eMMC 驱动程序、但找不到此类功能。

    实际上、SDK 中并未实现此类功能。 如果确实需要、只需要从软件角度切换 GPIO 引脚。

    此致、

    Prashant