This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VL-Q1:有一些关于 GPIO 时钟配置的问题

Guru**** 2422330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1518528/tda4vl-q1-there-are-some-questions-about-gpio-clock-configuration

器件型号:TDA4VL-Q1

工具/软件:

您好、TI 团队:

     我们的定制电路板具有调试灯并使用 GPIO0_15控制、因此我们希望配置 GPIO 时钟、以便正常使用 GPIO 端口、但是使用 EB 配置后日志输出时钟设置失败找到原因后发现 numParents大于1、这会导致后续操作无法继续、无法设置时钟、查询 GPIO 的时钟源 ID、 发现时钟 ID 只能选择0如何设置 GPIO 的时钟以及是否无法使用 EB 配置它。请尽快回复我们如何配置 GPIO 时钟、以便我们可以使用它来点亮调试灯

    mcu_PBcfg.c 中的:代码如下所示

    Static Mcu_Clock ConfigType Mcu App_Mcu ClockConfig[]=

   {

      [0]=  

     {

         .moduleId Mcu_Clock = MCU_CLKSRC_MODULE_ID_MAIN_GPIO0、

        Mcu_Clock SourceId = MCU_CLKSRC_0、

        .ModuleName = GPIO、

        .Domain = main、

        .cfg = Mcu_Init、

        Mcu_Clock 频率= 100000000

   }};

官方网站上的时钟源 ID 配置如下:

GPIO0器件的时钟

器件: J721S2_DEV_GPIO0  (ID = 111)

以下是时钟 ID 到函数的映射:

时钟 ID Name 测量输出
0 DEV_GPIO0_MMR_CLK 输入时钟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kong:

    抱歉、为什么要更改 GPIO 模块时钟频率?  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我不想更改 GPIO 的时钟频率、我认为需要将 GPIO 的时钟配置为使用 GPIO、用户是否需要通过 EB 配置 GPIO 的时钟? GPIO 是否有默认时钟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kong:

    是否使用 Sciclient 接口启用 GPIO 模块? 以上就是访问 GPIO 模块所需的全部资源。  

    此致、

    Brijesh