This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-DRA7X:是否有方法可以测量 DSP 负载?

Guru**** 2422310 points
Other Parts Discussed in Thread: PROCESSOR-SDK-DRA7X

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1514894/processor-sdk-dra7x-is-there-a-way-to-measure-dsp-load

部件号:PROCESSOR-SDK-DRA7X

工具/软件:

我正在使用适用于 Linux 的 PROCESSOR-SDK-DRA7X 系列 SDK 进行验证。

https://downloads.ti.com/infotainment/esd/jacinto6/processor-sdk-linux-automotive/6_00_00_03/index_FDS.html

 

■问题

是否有方法可以测量 DSP 负载?

根据 《Processor SDK Linux Automotive 软件开发人员指南》、  

它提到这将在稍后提供。

如果已提供、
请提供吗?

如果尚未提供、
您能否告诉我是否有其他方法来测量 DSP 负载?
此外、如果的源代码mpuload可用作参考、您能否也将其分享?

感谢您的答复。